This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100初始化/SPI 接口问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/621635/cc3100boost-cc3100-initialization-spi-interface-issue

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100

您好,

   我正在通过 SPI 接口将 CC3100与 Movidius 板连接。 为了将驱动程序集成到 Movidius SDK 中、我遵循了 simplelink 移植指南。

为了验证 SPI 接口、我正在运行 SPI_DEBUG_TOOL 示例、但在读取期间遇到问题。 请查找作为 SPI_DEBUG_TOOL 的一部分执行的详细步骤。

1)已初始化 SPI 接口并已注册中断处理程序(无问题)

2)器件禁用和启用- NHIB (无问题)

3) IRQ 检查(无问题、接收到的中断)

4)写入同步模式0x87657856 (无问题)

5) 5)稍后、我尝试读取和搜索模式、但未成功。 我已经捕获了波形、看起来 SPI MISO 线路在一个时钟周期内多次切换。

为什么 CC3100模块的运行方式是这样的? 我缺少什么吗? 任何输入都将非常有用。 请查找随附的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    感谢您添加逻辑分析仪图像。 从图像中、我看不到 CS 在位被写入后切换为高电平。 如果您缩小、CS 是否在非传输期间切换为高电平、并在传输期间保持低电平?

    此外、您的主机 MCU 还使用了什么功能?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

      感谢您的回答。 我能够解决这个问题。 我连接了外部电源后、它开始工作。