This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200:CC3200 AWS SDK v1.1.1

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/620446/rtos-cc3200-cc3200-aws-sdk-v1-1-1

器件型号:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我尝试使用 cc3200 AWS SDK v1.1.1 (git.ti.com/.../aws-iot-device-sdk-embedded-c) 连接至 AWS。

但是、存在一些不兼容的问题。 我已经安装了您在 ReadmeCC3200文件中提到的所有软件、但是这些版本彼此不兼容。 当我尝试键入 gmake 命令时、会出现多个错误。

我安装的软件为:

Code Composer Studio v6.1.2;

适用于 CC32xx 2.16.00.08的 TI-RTOS;

C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core;

C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5;

CC3200SDK_1.3.0。

我不确定这些版本是否相互兼容。 因此、我想检查这些版本是否正确、以及是否应该安装更多软件(ReadmeCC3200中未列出)。

非常感谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Younan -  

    请尝试此分支=>  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已成功运行 v2.1.0 SDK。