请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我尝试使用 cc3200 AWS SDK v1.1.1 (git.ti.com/.../aws-iot-device-sdk-embedded-c) 连接至 AWS。
但是、存在一些不兼容的问题。 我已经安装了您在 ReadmeCC3200文件中提到的所有软件、但是这些版本彼此不兼容。 当我尝试键入 gmake 命令时、会出现多个错误。
我安装的软件为:
Code Composer Studio v6.1.2;
适用于 CC32xx 2.16.00.08的 TI-RTOS;
C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core;
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5;
CC3200SDK_1.3.0。
我不确定这些版本是否相互兼容。 因此、我想检查这些版本是否正确、以及是否应该安装更多软件(ReadmeCC3200中未列出)。
非常感谢、
扬