请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220S
http://www.ti.com/lit/ug/swru464/swru464.pdf
6.1.2如下所述:开发 人员只能找到0x20000000 至0x20003FFF 范围内的应用数据段、如何实现这一点? 更改.ICF 文件? 它只同时定义数据和代码:定义区域 SRAM = mem:[从0x20004000到0x2003C000];如何分别定义数据和代码?
MCU RAM 地址范围0x20000000至0x20003FFF:此区域在应用程序和引导加载程序之间共享。 开发人员只能找到应用程序数据段、因为数据段不是应用程序映像的一部分;