This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如何使用带引导加载程序的 shard RAM 0x20000000至0x20003FFF? 在 IAR .ICF 文件中,它定义了区域 SRAM =内存:[从0x20004000到0x2003C000];这是定义数据和代码范围,如何只定义数据范围?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/619188/cc3220s-launchxl-how-to-use-the-shard-ram-0x20000000-to-0x20003fff-with-bootloader-in-iar-icf-file-it-define-region-sram-mem-from-0x20004000-to-0x2003c000-this-is-define-data-and-code-range-how-to-only-define-the-data-range

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

http://www.ti.com/lit/ug/swru464/swru464.pdf 

6.1.2如下所述:开发 人员只能找到0x20000000 至0x20003FFF 范围内的应用数据段、如何实现这一点? 更改.ICF 文件? 它只同时定义数据和代码:定义区域 SRAM = mem:[从0x20004000到0x2003C000];如何分别定义数据和代码?

MCU RAM 地址范围0x20000000至0x20003FFF:此区域在应用程序和引导加载程序之间共享。 开发人员只能找到应用程序数据段、因为数据段不是应用程序映像的一部分;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,user4774248,

    我没有 IAR 链接器文件的经验、但您应该在0x20000000 - 0x20003FFF 范围内创建另一个存储器区域(请参阅 SDK 中的一些 IAR 链接器文件-区域 SRAM_DATA_2 -例如\tools\IAR_patch\IAR\linker\TexasInstruments\cc3220s.ICF)。 该区域是堆叠或其他段的好地方。

    1月