This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如何让 CC3220S 分别工作@802.11b/g/n、因为我们的电源只能支持大约100mA 的电流、因此我希望 CC3220S 在"g""n"模式下工作以降低电流。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/614596/cc3220s-launchxl-how-to-let-cc3220s-work-802-11b-g-n-respectively-because-our-power-can-only-support-about-less-than-100ma-so-i-want-to-cc3220s-worked-in-g-or-n-mode-to-reduce-the-current

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

在 API sl_SetSockOpt 中、它如下所示:

- sl_SO_PHY_RATE \n
RAW 套接字、设置 WLAN PHY 传输速率\n
这些值基于 SlWlanRateIndex_e \n
此选项将_u32作为参数

这是否意味着该设置仅适用于 RAW 套接字、不会影响 TCP 或 UDP 传输?

是否有任何 API 可用于有关802.11 b/g/n 的常规设置或设置所有 TX 过程的传输速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4774248 -
    您的用例是什么? 您是如何设计您的系统的?、在阅读了此处的第4.5节 之后、www.ti.com/.../cc3220.pdf (起始页26)
    以较高的速率工作只会减少 TX 开启以传递相同数据量的时间、不会降低 TX 电流消耗、这通常大于100mA ...然后您需要考虑(如果您无法更改电源、 这在本例中是强烈建议的)否则、您需要考虑显著关闭电源的影响。 此外、您的电源应该能够处理您期望的双倍电流、对于任何电源、对于任何系统、这通常都是一个好做法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh Wyatt:

    感谢你的答复。 我们的用例用于气体检测仪、需要满足本质安全设计的要求。 因此、我们需要限制原理图中的功率输出。 我们的电源为最大值、请访问170mA@3.3V。 100mA 是我犯了个错误。

    因此、我们需要使用较低的电流消耗。 对于我们的电流测试、

    11Mbps@CH01@TxpwerLevel=15关于200mA@3.3V、这是802.11b

    6Mbps@CH01@TxpwerLevel=15关于160mA@3.3V,这是802.11g

    54Mbps@CH01@TxpwerLevel=15关于130mA@3.3V,这是802.11n

    因此、我认为"G"和"n"可以满足我们的要求。 因此、我们需要像下面的 AP 那样选择传输速率:(我们的工作模式是基站)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4774248 -
    请参阅 www.ti.com/.../swru455b.pdf (第201页)、了解更改默认费率的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用了方法_u32 rate = sl_WLAN_RATE _5_5M;//有关值、请参阅 wlan.h SlWlanRateIndex_e
    状态= SL_SetSockOpt (sock、SL_SOL_PHY_OPT、SL_SO_PHY_RATE、&RATE、sizeof (rate));
    设置 TCP/UDP 套接字速率、但它始终返回 ME -1。 对于原始套接字、它是可以的。
    似乎只有原始套接字用于设置传输速率:
    - SL_SOL_PHY_OPT
    - sl_SO_PHY_RATE \n
    RAW 套接字、设置 WLAN PHY 传输速率\n
    这些值基于 SlWlanRateIndex_e \n
    此选项将_u32作为参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有没有关于这个问题的进一步建议?