Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200
Thread 中讨论的其他器件: CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
再见、大家好、
CTM 几乎使用 CC3200MOD 完成了他的项目(医疗设备)。
他们使用 Wi-Fi 移除了手持仪器的电缆,该仪器通常处于“睡眠”状态,但一旦移动,它就必须唤醒并运行。
他们的所有测试都是使用 Win10 PC 完成的(他们也是 PC 端和/或他们可以选择 OS Windows 版本)
他们使用 Wi-Fi Direct。
此时、连接正常且运行良好、 仅当它们使用 WLAN-Connect 手动连接方法时。
因此,连接 PC 的时间大约为30英寸(对于正常使用仪器而言,这要多一些)。
当然,他们知道,如果“配置文件”已经保存,他们可以使用“自动连接”,甚至可以使用“快速连接”……但它的接缝不能正常工作。 他们没有发现连接速度更快的方式无法正常工作的任何原因…。
您是否有任何建议或功能示例(在 CC3200 EVB 上完全正常)?
请随时询问您需要的任何信息、以更好地解决问题。
非常感谢您的参与
祝你度过美好的一天
佛朗哥