This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MOD:Wi-Fi 与 Win10 PC 直接连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/610390/ccs-cc3200mod-wi-fi-direct-connection-with-win10-pc

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

再见、大家好、

CTM 几乎使用 CC3200MOD 完成了他的项目(医疗设备)

他们使用 Wi-Fi 移除了手持仪器的电缆,该仪器通常处于“睡眠”状态,但一旦移动,它就必须唤醒并运行。

他们的所有测试都是使用 Win10 PC 完成的(他们也是 PC 端和/或他们可以选择 OS Windows 版本)

 

他们使用 Wi-Fi Direct

此时、连接正常且运行良好、 仅当它们使用 WLAN-Connect 手动连接方法时。

因此,连接 PC 的时间大约为30英寸(对于正常使用仪器而言,这要多一些)。

 

当然,他们知道,如果“配置文件”已经保存,他们可以使用“自动连接”,甚至可以使用“快速连接”……但它的接缝不能正常工作。 他们没有发现连接速度更快的方式无法正常工作的任何原因…。

 

您是否有任何建议或功能示例(在 CC3200 EVB 上完全正常)?

请随时询问您需要的任何信息、以更好地解决问题。

 

非常感谢您的参与

祝你度过美好的一天

佛朗哥

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关连接策略的更多信息、请参阅链接文档的第11.2.3节。 您能否确保其配置正确?
    www.ti.com/.../swru368a.pdf

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是遇到问题的客户。 我们仍然无法解决该问题、因此我们解释了我们正在执行的操作、并附加了主文件。

    从 CC3200 P2P 应用示例开始(processors.wiki.ti.com/.../CC3200_P2P_Application)
    为了使代码适应我们的应用、我们进行了以下更改:

    1) 1)我们连接到 Win10设备而不是 Android 设备


    2) 2)端口号是5001、而不是5001、因为 Windows 需要。
    define PORT_NUM 50001


    3) 3)安全类型为引脚显示(PD)、而不是按钮(PSB)
    #define P2P_SECURITY_TYPE SL_SEC_TYPE_P2P_PIN_DISPLAY


    4) 4)我们添加了一个静态配置文件,希望在没有 WlanConnect()的情况下自动连接
    配置文件由网络名称(SSID)和密码组成
    连接策略设置为“自动”
    char *ssid ="Desktop_LAGT0AH";
    char *键="12345678";

    lRetValue=sl_WlanProfileAdd (g_cWlanSSID、strlen ((char*) g_cWlanSSID)、0、&g_SecParams、0、g_ucPriority、0);

    结果是、在发现设备继续悬挂 IP 地址后、连接不成功。

    谢谢你

    Claudioe2e.ti.com/.../8154.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    为了验证测试设置、在对代码进行修改之前、您是否能够在默认配置下成功地将 P2P 与 main.c 连接?

    如果没有、请向我提供来自 UART 终端的错误输出。

    谢谢!

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的快速回复。 我们必须迅速解决这个问题。

    在默认配置下、它执行连接。
    我的意思是、如果我们只进行最小的更改以使用 Win10 (端口号和引脚显示模式)、它将执行连接。 问题是我们尝试应用上一条消息中所述的配置文件。

    谢谢

    克劳迪奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claudio、

    感谢您的耐心等待。 我们已在 Android 手机和 CC3200中重复出现此问题、目前仍在调查中。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    有新消息吗?

    此致

    Claudio Reginelli