Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100SDK
Thread 中讨论的其他器件: CC3100SDK
我们目前正在开发利用 TI CC3100MOD 网络处理器的物联网项目。 我们已按照 CC3100SDK 中 TI 示例应用(C:\ti\cc3100SDK_1.2.0\cc3100-sdk\examples\Provisioning_ap)中提供的类似方式在主机 MCU 上实施 AP 配置。 AP 配置功能通过移动应用 SimpleLink Starter Pro Android 和 iOS 进行了测试。 AP 配置适用于 Android、但 iOS 应用存在问题。 我收到错误»Application cannot configure the selected device (应用程序无法配置所选设备)。 应用后、您可以选择非 SimpleLink 器件…。«。 正在检查器件版本。 最后、我发现只有少数具有特定 CC3100MOD 模块的产品样本存在此问题。 2016年交付的旧版 CC3100MOD 模块样本不能与 iOS 应用程序配合使用,或者运行非常不可靠。 我们还提供了一些2017年交付的 CC3100MOD 芯片产品样品、这些样品每次都能在 iOS (和 Android)上正常工作!
较旧的 CC3100MOD 芯片的产品标记为 T77H533.00、而较新的芯片的产品标记为 T77H533.01。 请参阅包含模块照片的附件。
图片中的模块“provisioning_nok_1.jpg””、“provisioning_nok_2.jpg””和“provisioning_nok_3.jpg”不适用于 iOS 上的 AP 配置功能。 图片上的模块“provisionong_ok.jpg”来自最新的交付版本,在 AP 配置中可以正常工作。 这些模块之间是否有差异? 是否有任何文档可以解释硬件版本之间的差异?
我必须强调、所有产品样本都具有相同的主机 MCU FW。 所有 CC3100MOD 模块均使用最新的服务包映像进行更新。 以下是所有 CC3100MOD 模块在测试时报告的版本:
CC3100MOD 67108864
PHY 1.0.3.37
NWP 2.9.0.0
ROM 13107
如果对此有任何建议、我将不胜感激。
最棒的
Primoz