This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:吞吐量 WL1805

Guru**** 2811065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665026/wl1805mod-throughput-wl1805

器件型号:WL1805MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

你(们)好

我们将该模块与 AP 11n 中配置的 WiFi 接入点 N 型 SISO (TPLINK TL-WR702N)配合使用、仅40MHz -通道1。
我们在与该接入点连接的2台 Windows 计算机之间执行 iperf3测试。
   =>获得的位速率为:client->server:~ 37Mbit/s;server -> client:~ 40Mbit/s)、这使我们能够验证我们的环境。

在之前的操作中、我们使用产品(NXP Vyrid / Linux + Module WL1805)替换了其中一台计算机。
   =>获得的比特率为:WL1805 -> AP Wifi:~ 12Mbps;服务器->客户端:~ 40Mbps)。

在使用 WL1805模块进行 Iperf 传输时、我们绝不会超过12Mbps。

=>您能说什么会限制传输速率吗?
=>如何知道 在传输时哪个模式的 MCS (processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing)是模块、驱动程序不会预先组装。

产品简介:
 -通过 SDIO 接口连接的 NXP Vyrid VF5XX 平台+ WL1805模块
 -固件:FW 8.9.0.0.78
 -驱动程序:Linux 87016f5eb1a39251f982ae7a6f2843f82307ae47、大致相当于 TI SDK 版本4.9.28

谢谢  

此致

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    吞吐量应该比12Mbps 高得多。
    您是否正在使用优化的 wl18xx-conf.bin?

    请查看以下链接的第2部分:
    www.ti.com/.../swra489.pdf

    确保您运行了首次配置脚本、以生成与您的硬件/模块相匹配的 wl18xx-conf.bin。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们认为我们的配置文件是正确的(请参阅 pj。
    回想一下我们的配置(SDIO 接口中的 NXP VyTribrid / Linux + WL1805模块)。
       =>获得的比特率为:WL1805 -> AP Wifi:~ 12Mbps;服务器->客户端:~ 40Mbps)。
     -固件:FW 8.9.0.0.78
     -驱动程序:Linux 87016f5eb1a39251f982ae7a6f2843f82307ae47、大致相当于 TI SDK 版本4.9.28
     配置文件:wl18xx-conf.txt / wl18xx-conf.bin

    =>您将在附件中找到由模块调试接口(ifup_MC.csv)重新汇编的日志文件

    如需相关信息、我们并联安装了一个模型、其中包含基于 iMX6 (Saber)的评估板和模块 WiLink WL1835接口 SDIO
       =>获得的比特率为:WL1805 -> AP Wifi:~ 20Mbit/s;服务器->客户端:~ 40Mbps
     -固件:FW 8.9.0.0.78
     -驱动程序:Linux 87016f5eb1a39251f982ae7a6f2843f82307ae47、大致相当于 TI SDK 版本4.9.28
     配置文件:wl18xx-conf.txt / wl18xx-fw-4.bin

    =>您将在附件中找到由模块调试接口(ifup_saber.csv)重新汇编的日志文件

    此信息是否有助于了解传输中观察到的低比特率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享您的设置图片和显示 wl18xx 模块的图片?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIe2e.ti.com/.../Downloads.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到您的设置和 wl18xx 模块的图片(照片)。
    您可以共享吗?

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、现在我已经了解了您的设置、实际上非常奇怪、因为我不确定它为什么对您有用。
    似乎缺少应直接从主机 GPIO 驱动的 WLAN_IRQ GPIO 引脚。
    WLAN_ENABLE GPIO 引脚也是如此。

    如果您执行以下操作:
    ifconfig wlan0 down

    后跟:
    ifconfig wlan0 up

    一切正常吗?

    除非在模块的另一侧连接了一根扁平电缆、而我在图片中没有看到这种电缆。

    有关类似设置的示例、请查看以下链接:
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_First_Time_Getting_Started_Guide_(IMX6)

    您能否验证您是否已在硬件方面正确设置了所有设置?

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为你是对的。 照片未完成。 但是、使用 SISO 接入点(TPLINK TL-WR702N 11n-40MHz -通道1)可以接受使用评估板观察到的数据速率(~20Mbits)。
    我们的问题主要在于了解特定电路板(而不是评估板)上数据速率较低的原因。 仍然在12 Mbit/s 以下修复
    是否有方法了解模块的 MCS 模式? 您能在我们几天前发送给您的日志文件中找到任何信息吗?

    谢谢  

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl。

    速率管理在 wl18xx 芯片上运行的固件内部进行控制、并取决于许多变量(重试次数、PER、拥塞等)。

    查看无线应用中实际使用的速率的唯一方法是使用 WiFi 监听器(Wireshark、Omnipeek 等)捕获 WiFi 流量(例如在 iperf UDP 测试期间)

    我不记得看到了这样的日志。 您可以附加一个吗?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    给你  


    http://filez.goobie.fr/ptwx820。

    但我希望/猜这个帖子不是公开的吗?  

    谢谢  

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    E2E 是所有开放论坛。 此处发布的任何内容都是公开的...

    您提供的捕获似乎是在以太网接口上、而不是使用无线适配器、因为我看不到80211数据包、例如来自 AP 的信标、WLAN 数据包等

    我需要进行空气捕获、以便我们可以查看在空气中看到的 TCP 数据包、并检查帧速率/重新传输等

    此致、

    Eyal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../wireshark_2D00_20180313.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件似乎被截断、也看起来太小。
    您可以再次上传吗?

    BR、
    Eyal