Thread 中讨论的其他器件:WL1835
你(们)好
我们将该模块与 AP 11n 中配置的 WiFi 接入点 N 型 SISO (TPLINK TL-WR702N)配合使用、仅40MHz -通道1。
我们在与该接入点连接的2台 Windows 计算机之间执行 iperf3测试。
=>获得的位速率为:client->server:~ 37Mbit/s;server -> client:~ 40Mbit/s)、这使我们能够验证我们的环境。
在之前的操作中、我们使用产品(NXP Vyrid / Linux + Module WL1805)替换了其中一台计算机。
=>获得的比特率为:WL1805 -> AP Wifi:~ 12Mbps;服务器->客户端:~ 40Mbps)。
在使用 WL1805模块进行 Iperf 传输时、我们绝不会超过12Mbps。
=>您能说什么会限制传输速率吗?
=>如何知道 在传输时哪个模式的 MCS (processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing)是模块、驱动程序不会预先组装。
产品简介:
-通过 SDIO 接口连接的 NXP Vyrid VF5XX 平台+ WL1805模块
-固件:FW 8.9.0.0.78
-驱动程序:Linux 87016f5eb1a39251f982ae7a6f2843f82307ae47、大致相当于 TI SDK 版本4.9.28
谢谢
此致
Carl