请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1837
您好!
TI 是否有用于 WL1837模块的 Maunal 工具?
如果是、您还可以分享该工具的应用手册吗?
例如、
Wi-Fi:通道/功率设置、Tx/Rx b/g/n 模式设置、MCS 设置
BT:通道/功率设置、Tx/Rx 设置
谢谢、
终端
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
随附 HCI 测试仪用户指南、我找不到我所询问的内容。
e2e.ti.com/.../SWRU136B_5F00_HCITester.pdf
谢谢、
终端