This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:手动工具以及如何使用此工具

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/662871/wl1837mod-manual-tool-and-how-to-use-this-tool

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

您好!

TI 是否有用于 WL1837模块的 Maunal 工具?

如果是、您还可以分享该工具的应用手册吗?

例如、

Wi-Fi:通道/功率设置、Tx/Rx b/g/n 模式设置、MCS 设置

BT:通道/功率设置、Tx/Rx 设置

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS、
    您可以使用基于 Windows 的 WiLink8无线工具:
    www.ti.com/.../WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的信息。

    至于您的链接、有一个用于 wifi 的硬件手册工具、但 BT 似乎只有一个软件工具。

    我需要一个手动工具来控制 TX/RX 开/关和通道更改以进行身份验证。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS、
    您可以将 RTTT 用于 WiFi,将 HCI 测试仪用于 BT。 两者都是基于 Windows 的无线工具

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附 HCI 测试仪用户指南、我找不到我所询问的内容。

    e2e.ti.com/.../SWRU136B_5F00_HCITester.pdf

    谢谢、

    终端