请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHCC3220MODASF 主题中讨论的其他器件:CC3120、 CC3220MODA
我想使用外部主机 MCU 并将其连接 到 CC3220。
外部主机将使用 CC3220 、如下所示:
它将(向 CC3220传递数据/从 CC3220接收数据 )并通过 Wi-Fi 接口将其用于 TX/Rx。
是否可以这样做?
如果是、如何操作? 也就是说、
1、可使用哪个接口将外部主机 MCU 与 CC3220连接? 此接口是否与 CC3220的 M4连接 (我希望这是可能的、因为我们将外部主机 MCU 简单地用作 CC3220的外设 来进行数据传输)? 或者、该接口是否必须与 CC3220的 NWP 部分连接 (从而使外部主机必须将主机驱动程序移植到该接口上)?
2.是否可以让主机驱动程序通过 CC3220的 M4运行?
请找到随附的手工绘制的方框图、我在其中尝试解释预期用途。