This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:LAUNCHCC3220MODASF

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/664387/launchcc3220modasf-launchcc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3120CC3220MODA

我想使用外部主机 MCU 并将其连接 到 CC3220

外部主机将使用 CC3220 、如下所示:

它将(向 CC3220传递数据/从 CC3220接收数据 )并通过 Wi-Fi 接口将其用于 TX/Rx。

是否可以这样做?

如果是、如何操作? 也就是说、

1、可使用哪个接口将外部主机 MCU 与 CC3220连接?  此接口是否与 CC3220的 M4连接 (我希望这是可能的、因为我们将外部主机 MCU 简单地用作 CC3220的外设 来进行数据传输)?  或者、该接口是否必须与 CC3220的 NWP 部分连接 (从而使外部主机必须将主机驱动程序移植到该接口上)?

2.是否可以让主机驱动程序通过 CC3220的 M4运行

请找到随附的手工绘制的方框图、我在其中尝试解释预期用途。

此图中还记录了与接口相关的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    您当然可以通过 UART 或 SPI 等任何外设与 CC3220进行通信。 无法直接访问 NWP、因此 CC3220仍将控制 Wi-Fi 的主机驱动程序。

    如果您希望将自己的命令发送到 CC3220、然后由 CC3220处理 Wi-Fi、则可以在应用代码中实现该命令。 如果您只需要 NWP 并希望将另一个 MCU 用作主机、则应考虑使用 CC3120。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将使用 AT 命令演示和 CC3220MODA 并使用 UART。 该演示将 GPIO1和 GPIO2用作 UART。