This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:从模式下的最大 SPI RX 速率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/663259/cc3200-launchxl-max-spi-rx-rate-in-slave-mode

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK

您好!

使用 CC3200SDK_1.3.0 SDK 中包含的从器件 SPI_DEMO 示例、当主器件以16MHz 运行时、可实现的最大 RX 速率是多少? 默认示例会在收到每个字节时打印每个字节、因此假设我们删除了此列印语句和任何其他不必要的开销、则此示例的最大 RX 速率应为多少? 无论该示例中的最大 RX 速率是多少、是否有另一个实现更高 RX 数据速率的示例?

谢谢、