请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200-LAUNCHXL Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK
您好!
使用 CC3200SDK_1.3.0 SDK 中包含的从器件 SPI_DEMO 示例、当主器件以16MHz 运行时、可实现的最大 RX 速率是多少? 默认示例会在收到每个字节时打印每个字节、因此假设我们删除了此列印语句和任何其他不必要的开销、则此示例的最大 RX 速率应为多少? 无论该示例中的最大 RX 速率是多少、是否有另一个实现更高 RX 数据速率的示例?
谢谢、