请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件: CC3220MODA、 CC3220MOD
你(们)好
我一直在 CC3220SF-LAUNCHXL 上运行 AT Command 演示、现在我正在开发自己产品的电路。 因此、我需要检查我是否在使用 CC3220MODA 上的正确引脚来连接终端上的 UART。
但我发现数据表不清楚、CC3220芯片和 CC3220MOD 之间的引脚数有很多变化
在运行 AT Command 演示时、我在下图中选择了调试。
您可以看到 rxPin = 0x0388、txPin = 0x0336
高位字节的代码掩码可获取引脚编号、因此 rxPin = 0x38 (56)和 txPin = 0x36 (54)、高位字节为模式、两者均设置为3。
但引脚56接地!
在文档 SWRS206B (LAUNCHXL 的构造文件)中,它显示“至少拉出以下 P48 (RS232_TX)、P49 (RS232_RX)、P50 (WL_UART_TX)和 P51 (不可读)焊盘。
我知道 GPIO 是多路复用类型、但这还不清楚。
我认为代码正在使用 UART0、我认为这将是 GPIO1和 GPIO2、但数字没有叠加、只有模式正确。
我是愚蠢吗?
此致
Nick