请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120MOD 您好!
我正在尝试使用 IAR 工具重建 Simplelink WiFi SDK 库、作为移植的前奏。 该库当前完全与发布的内容相同-我刚刚编辑了 user.h、然后撤销了更改、以使重建过程合理地完全运行。
生成失败。 make 的'cc'阶段运行正常、但当它进入'ar'阶段时、编译失败:
armsp432p/simplelink.a...
gmaked[1]:***[msp432p4/simplelink.A]错误1.
因此没有有用的错误消息-我似乎从汇编器获取返回代码、然后 make 终止。
有人有什么想法吗? 我对 makefile 不是很熟悉,所以我更想用自己的想法来解决问题。。 非常感谢您的帮助!
谢谢、John