This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:使用 IAR 环境重建 SDK 库

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/662121/cc3120mod-rebuilding-sdk-library-using-iar-environment

器件型号:CC3120MOD

您好!

我正在尝试使用 IAR 工具重建 Simplelink WiFi SDK 库、作为移植的前奏。 该库当前完全与发布的内容相同-我刚刚编辑了 user.h、然后撤销了更改、以使重建过程合理地完全运行。

生成失败。 make 的'cc'阶段运行正常、但当它进入'ar'阶段时、编译失败:

armsp432p/simplelink.a...

gmaked[1]:***[msp432p4/simplelink.A]错误1.

因此没有有用的错误消息-我似乎从汇编器获取返回代码、然后 make 终止。

有人有什么想法吗? 我对 makefile 不是很熟悉,所以我更想用自己的想法来解决问题。。 非常感谢您的帮助!

谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您是否已经完成了 IAR 设置、以确保它具有链接到基本 MSP432 SDK 所需的所有符号?
    确保您已下载 MSP432 SDK、并参阅《快速入门指南》中的 IAR 部分、该指南位于 MSP432 SDK 中的 docs/simplelink_mcu_sdk/Quick_Start_Guide.html 下。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复。。 是的,我已经安装了基本 SDK,所有路径看起来都正确.... IAR 按照快速入门指南进行设置、但我不确定这与我的问题有多大关系、因为设置在 IAR Workbench GUI 中、而我尝试使用独立调用 IAR 工具的 gmake 重新构建库...

    J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了结束这一步:我发现问题不是我想象的那样。 故障实际上发生在上

    @$(RM)$@>$(DEVNULL) 2>&1

    在 makefile 中的行... 我还不知道为什么…