This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:BeagleBoard Black Wireless 上具有 WiLink 的监控模式

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/661589/linux-processor-sdk-am335x-monitoring-mode-w-wilink-on-beagleboard-black-wireless

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!  

我们已经编译了 SDK、修补了驱动程序、并更正了器件树(论坛链接论坛链接)

这样、我们就可以在 BeagleBone Black Wireless (无 Cape)的启动时使用功能 WLAN0。  

但是、TI 驱动程序似乎不支持监控模式。  

root@AM335x-EVM:~# tcpdump -l -i wlan0 -e -s 256类型 mgt 子类型 probe-req

tcpdump:wlan0:该设备不支持监控模式

因此、我写信澄清:

我们现在是否期望使用 SDK 编写自己的支持监控的驱动程序?  

或者是否无法使用此芯片进行监控?  

我将重新阅读所有文件和信函,但我想同时发表,以防出现简单的"是/否"  

再次感谢您的所有帮助

此致

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    遗憾的是、WiLink 不支持显示器模式。

    此致、
    Eyal