请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
您好!
我们已经编译了 SDK、修补了驱动程序、并更正了器件树(论坛链接、 论坛链接)
这样、我们就可以在 BeagleBone Black Wireless (无 Cape)的启动时使用功能 WLAN0。
但是、TI 驱动程序似乎不支持监控模式。
root@AM335x-EVM:~# tcpdump -l -i wlan0 -e -s 256类型 mgt 子类型 probe-req
tcpdump:wlan0:该设备不支持监控模式
因此、我写信澄清:
我们现在是否期望使用 SDK 编写自己的支持监控的驱动程序?
或者是否无法使用此芯片进行监控?
我将重新阅读所有文件和信函,但我想同时发表,以防出现简单的"是/否"
再次感谢您的所有帮助
此致
亚历山大