This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:在低温下使用 CC3200MOD

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200, CC3220MOD, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/610759/cc3200mod-working-with-cc3200mod-in-low-temperature

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: CC3200CC3220MODENERGIA

我正在使用 CC3200芯片从事 PCB 项目。 由于我没有射频设计经验、我决定使用 CC3200MOD。 但我意识到 CC3200MOD 的最低工作温度为-20°C、而不是 CC3200独立芯片的-40°C。 我的项目要求是在-30°C 的温度下工作

我在论坛中查找了一些信息、但我只发现了有关高温的问题。

我发现这种差异是由于集成晶体频率的变化引起的、如数据表第4.4节所述。 但是、我想知道是否有人在低于-20°C 的温度下测试了该组件、在该温度下工作时会出现什么问题。 使用此组件测试的最低温度是多少?

谢谢、

Jonathan de Holanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    工作温度如第4.1节所示、为-40°C 第4.4节显示了建议的每分钟温度变化。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的回答。 但我认为对问题和您的答案有误解。

    在芯片 CC3200的数据表(文档 SWAS032F)中、4.1部分定义了工作温度范围(-40°C -+85°C)。

    但在模块 CC3200MOD (文档 SWRS166)的数据表中、4.4节定义了比芯片薄的 A 级工作温度范围(-20°C -+70°C)。 数据表的同一节中写道、这是晶体频率变化所致。

    正如我在问题中所说的、我在论坛上看到一些人询问+70°C 的上限 但我的问题是关于-20°C 的下限 我需要在-30°C 的温度下运行 我可以在此温度下工作吗? 在此温度下工作时、我可能会遇到什么问题?

    再次感谢您的帮助。

    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    也许您应该关注新的 CC3220MOD。 它具有全温度范围(-40至+85°C)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的回答。

    我们已使用 CC3200 Launchpad 和 Energia 启动软件项目。 您认为我们在将此开发迁移到 CC3220MOD 方面可能会遇到问题吗?

    感谢您的建议。

    但我仍然对 CC3200MOD 感到好奇。 我认为两个模块的项目必须相似(我在 cc3200和 cc3220数据表中的典型应用项目建议中介绍了这一点)、为什么 CC3220MOD 的工作温度范围与 CC3200MOD 不同?

    再次感谢您的帮助。

    ATT、

    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    如果您想使用 Energia、该 CC3220MOD 不是您的解决方案。 Energia 尚未完全支持 CC3220。

    CC3220MOD 是基于新一代 WiFi SoC 的新模块。 我想 TI 意识到 CC3200MOD 的有限温度范围是一个问题、新模块设计用于更宽的温度范围。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉混搭。
    TI 无法在数据表中指定的温度之外运行器件。

    802.11b/g WLAN 标准规定了最大频率误差在25ppm 以内。 晶体频率的变化取决于温度、这可能导致误差偏离极限。 因此、在运行期间可能还会出现其他问题。

    此致、
    查尔斯·奥