请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200MOD 主题中讨论的其他器件: CC3200、 CC3220MOD、 ENERGIA
我正在使用 CC3200芯片从事 PCB 项目。 由于我没有射频设计经验、我决定使用 CC3200MOD。 但我意识到 CC3200MOD 的最低工作温度为-20°C、而不是 CC3200独立芯片的-40°C。 我的项目要求是在-30°C 的温度下工作
我在论坛中查找了一些信息、但我只发现了有关高温的问题。
我发现这种差异是由于集成晶体频率的变化引起的、如数据表第4.4节所述。 但是、我想知道是否有人在低于-20°C 的温度下测试了该组件、在该温度下工作时会出现什么问题。 使用此组件测试的最低温度是多少?
谢谢、
Jonathan de Holanda