This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:http 服务器页面中的版本

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/609871/cc3100mod-version-in-http-server-page

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!

 http 服务器页面上显示的版本号是什么?

2.2.0.001_31.1.0.2_1.0.3.17_0x4000000代表什么?

我找不到与此相关的任何详细信息/文档。

谢谢、

Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对此进行了研究。 会回来的

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    这些数字应与 NWP、MAC 和 PHY 的固件版本保持一致。 这些数字是根据使用的服务包设置的。

    请确保您使用的是最新的 sevicepack。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的更新。

    2.2.0.001是 NWP 吗?
    31.1.2.0.2是 MAC 吗?
    1.0.3.17是 PHY 吗?
    0x4000000这是什么数字?

    从 Service Pack Read Me 中、我看到以下详细信息:
    版本:1.0.1.11-2.9.0.0
    NWP 版本:2.9.0.0
    MAC 版本:1.4.0.1
    PHY 版本:1.0.3.37

    如何解码细节。

    谢谢、
    Likhitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Likhitha、

    是的、这是分解值的正确方法。 除了我们将显示前面没有"31"的 MAC 版本。 最后一个值也可以忽略。

    由于这些值与服务包编号不匹配、因此此内部 ROM 页面可能使用 ROM 代码的原始版本。

    如果您想在应用程序的网页中显示这些版本、请参阅 MSP430F5529的开箱即用示例。 如果运行该示例,则应该会看到从最新 Service Pack 中列出的值。 param_about.html 文件演示了预定义令牌如何使用内部 http 服务器检索值。

    此致、

    本·M