This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3120:DHCP 选项

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/607336/compiler-cc3120-dhcp-options

器件型号:CC3120

工具/软件:TI C/C++编译器

论坛中有许多条目可追溯到一年前、涉及通过 cc3XXX 中的 DHCP 客户端访问其他 DHCP 选项、例如 NTP 服务器的选项42或时间偏移的选项2。

我已经在第5.4节中检查了 SWRU455B、但在 cc3120中似乎仍然不支持这一点。

我注意到、cc3120的数据表指定了 DHCP 客户端、但并未指定它仅支持 IP 地址、子网掩码(选项1)、路由器(选项3)和 DNS 服务器(选项6)。

实施辅助 DHCP 客户端来解决这些短接也是不切实际的、正如本论坛中的其他条目所述、它需要一个完整的 DHCP 客户端。

您能不能告知我们何时、或者如果我们需要 CC3120的补丁、以便我们可以请求并获取 RFC2132中指定的其他 DHCP 选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我将在获得有关 CC3XXX DHCP 客户端开发工作的信息后、在此进行研究并采取后续行动。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们目前没有计划添加对 CC3XXX 中当前不支持的 DHCP 选项的支持、但如果有需求、我们可以在将来再次进行研究。

    此致、
    Michael