Other Parts Discussed in Thread: CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 工具/软件:TI C/C++编译器
论坛中有许多条目可追溯到一年前、涉及通过 cc3XXX 中的 DHCP 客户端访问其他 DHCP 选项、例如 NTP 服务器的选项42或时间偏移的选项2。
我已经在第5.4节中检查了 SWRU455B、但在 cc3120中似乎仍然不支持这一点。
我注意到、cc3120的数据表指定了 DHCP 客户端、但并未指定它仅支持 IP 地址、子网掩码(选项1)、路由器(选项3)和 DNS 服务器(选项6)。
实施辅助 DHCP 客户端来解决这些短接也是不切实际的、正如本论坛中的其他条目所述、它需要一个完整的 DHCP 客户端。
您能不能告知我们何时、或者如果我们需要 CC3120的补丁、以便我们可以请求并获取 RFC2132中指定的其他 DHCP 选项?