This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:使用具有 FreeRTOS 的 SimpleLink CC32XX SDK Azure IoT 插件

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/650837/cc3220s-launchxl-using-simplelink-cc32xx-sdk-azure-iot-plugin-with-freertos

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

您好!

我安装了 SimpleLink CC32XX SDK Azure IoT 插件、因为我需要在 Azure IoT Hub C SDK 中使用 IoT Hub 客户端。 我的目的是使用 FreeRTOS 解决方案和 GCC 工具链、但插件中的示例项目仅适用于 TI-RTOS 和 CCS 编译器(与 AWS 插件不同、AWS 插件为操作系统和工具链的每个组合提供示例项目)。

未来是否有计划提供 FreeRTOS 版本的物联网集线器示例?

此外、为什么 FreeRTOS 不能与 Azure IoT Hub 客户端配合使用来提供线程功能? 我将在物联网集线器 SDK 中整合使用 FreeRTOS 所需的适配器、并尝试使用 SimpleLink SDK 中的 POSIX API。 根据我所知、TI-RTOS 适配器正在使用 POSIX API、因此我认为同样的方法也可用于 FreeRTOS。  如果有人能看到这种逻辑中的任何缺陷,我会很感激这种抬头。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    我们有一个开放式增强请求来解决这一问题。 目前尚未安排发布、可以提供最佳答案的工程师在假期休假。 我将在新年后让他们更新此主题。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 在这段时间里,我将继续前进,看看我能把自己放在一起。