请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD 主题中讨论的其他器件: AM3352
工具/软件:Linux
团队、
我与一位尝试应用 WiLink8补丁并集成到 AM3352平台上具有 WL1835MOD 的生产应用代码的客户合作。
我想我们已经清楚地知道了 WiLink 固件文件的必要更新、但是对于用户空间方面有一些问题。
产品构建使用 SDK 4.0中的 u-boot/内核、但是 distro 构建仍然是3.2中的版本、而中的 hostap-daemon-wl18xx 是基于2.4版本的 R8.6。 他们已经尝试在 SDK 4.1中构建 Arago、看起来它仍在使用 R8.6 (即2.4)。 他们注意到,为 hostap 提供的修补程序集与2.5或2.6版本相对应!
客户已从 git://git.ti.com/wilink8-wlan/hostap.git 中签出源代码、我可能可以从 R8.7_SP3标签(应提供所有补丁?)构建更新的 hostap/wpa_supplicant 因此、需要完全覆盖 wlan-daemon-wl18xx 的构建配方、以在其标准发行版构建中获取固定版本。
您能看到在这些构建中将 hostap 向前移动有什么问题吗? 为获得持续 SDK 支持的最简单路径、建议采用哪种方法?
此致、
Garry