This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:WPA2 KRACK 利用补丁集成- AM335x Linux 处理器 SDK

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/649687/linux-wl1835mod-wpa2-krack-exploit-patch-integration---am335x-linux-processor-sdk

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件: AM3352

工具/软件:Linux

团队、

我与一位尝试应用 WiLink8补丁并集成到 AM3352平台上具有 WL1835MOD 的生产应用代码的客户合作。

我想我们已经清楚地知道了 WiLink 固件文件的必要更新、但是对于用户空间方面有一些问题。

产品构建使用 SDK 4.0中的 u-boot/内核、但是 distro 构建仍然是3.2中的版本、而中的 hostap-daemon-wl18xx 是基于2.4版本的 R8.6。 他们已经尝试在 SDK 4.1中构建 Arago、看起来它仍在使用 R8.6 (即2.4)。 他们注意到,为 hostap 提供的修补程序集与2.5或2.6版本相对应!

客户已从 git://git.ti.com/wilink8-wlan/hostap.git 中签出源代码、我可能可以从 R8.7_SP3标签(应提供所有补丁?)构建更新的 hostap/wpa_supplicant 因此、需要完全覆盖 wlan-daemon-wl18xx 的构建配方、以在其标准发行版构建中获取固定版本。

您能看到在这些构建中将 hostap 向前移动有什么问题吗? 为获得持续 SDK 支持的最简单路径、建议采用哪种方法?

此致、

Garry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    WPA2修复程序由更新的固件以及 R8.7_SP2请求上的补丁组成、新版本(R8.7_SP3)确实包含这两个版本。
    使用 R8.7_SP3中的最新版本替换当前的 wpa_supplicant 时不会出现问题。
    当然、还要确保他们还更新了 wl18xx-FW git 以使用 R8.7_SP3

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eyal。

    我想我们现在已经了解了这一点,但如果还有其他问题,我们会回来。

    Garry