This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200:设计具有内置 WiFi、RFID 和电源的 RFID 系统

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/649057/rtos-cc3200-design-of-rfid-systems-with-inbuilt-wifi-rfid-and-power-supply

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI:

这是 Kiran、

我正在尝试在单板上设计 RFID 安全与云接口应用。 是否可以将交流/直流(12V 和5V)电源转换、RFID (TRF7970A)电路、Wi-Fi 电路和微控制器置于同一 PCB 板中?

实际上、我正在尝试将 CC3200 (具有 Wifi 的 MCU)和 TI-RTOS 用作软件。 是否最好在单板上开始设计所有电路。 或任何其他方法来开始设计。 请推荐适用于电源设计且具有长期可靠性的 TI 组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran -

    是的、这在技术上是可行的。

    我还建议您为 CC3220添加3.3VDC 支持。

    因此-电路板的方框图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Josh Wyatt!

    另一个问题是、电路板的电源或射频部分会对 CC3200造成干扰。 对于 CC3200、情况确实如此、如果是这样、应考虑 PCB 隔离设计注意事项