This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:AT Command Interface、SWRU534 - 2017年10月

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/648115/ccs-cc3220sf-launchxl-at-command-interface-swru534-october-2017

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: CC3220MOD

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚收到了 CC3220SF-LAUNCHXL、并使用 SDK 中的网络终端示例进行了测试。 没问题。

现在、我想尝试使用 AT 命令界面。

但是、当我在命令演示中运行示例时、"AT+Test"返回 OK、但其他命令都不起作用、我始终会得到"error:process command、-2012"

我确信我一定会做些错误的事情。 AT 命令文档不提供实际示例应用、是否需要按正确顺序执行命令序列。

另外、有2个演示项目、分别是 AT Command 和 Serial WiFi、两者都参考 AT Command 文档、这两个应用之间有何区别?

计划使用 MSP430微控制器控制 CC3220MOD。

此致

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    如果您要访问 Simplelink/errors.h、您会发现-2012表示"sl_RET_CODE_DEV_END_started"。
    这意味着已经调用了 sl_Start。
    应在此状态下启用所有其他命令(sl_Start 的激发)(您可以调用"AT+Stop=200"来关闭器件并重新启动)。

    AT Command 示例提供了对本地设备的控制,因此 AT 命令会替换例如 NetworkTerminal 的 CLI 命令。

    SerialWifi 示例可用于连接2个设备(均连接到同一本地网络,并使用 mdns 发现彼此)。 设备连接后、它们会在它们之间打开安全连接。 现在、您可以向本地或远程设备发出 AT 命令(根据添加到本示例中命令的前缀)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回复和 errors.h 信息。

    我尝试执行命令、AT+WlanScan=0、30 、并获取错误2073

    #define SL_ERROR_WLAN_GET_NETWORK_LIST_EAGAIN (-2073L)

    EAGAIN 是什么意思?

    是否没有使用 AT 命令的好示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着您应该重试。
    该命令可能正常、但系统忙于执行其他临时阻止该命令执行的任务。
    如果您再次调用同一命令-它应该起作用。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kobi。

    是的、您回答正确、您必须继续轮询它、直到它正确响应。