请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件: CC3220MOD
工具/软件:Code Composer Studio
我刚刚收到了 CC3220SF-LAUNCHXL、并使用 SDK 中的网络终端示例进行了测试。 没问题。
现在、我想尝试使用 AT 命令界面。
但是、当我在命令演示中运行示例时、"AT+Test"返回 OK、但其他命令都不起作用、我始终会得到"error:process command、-2012"
我确信我一定会做些错误的事情。 AT 命令文档不提供实际示例应用、是否需要按正确顺序执行命令序列。
另外、有2个演示项目、分别是 AT Command 和 Serial WiFi、两者都参考 AT Command 文档、这两个应用之间有何区别?
计划使用 MSP430微控制器控制 CC3220MOD。
此致
Nick