请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 您好!
CC3200 SDK 中的 HTTP 服务示例代码是否支持以 JSON 格式接收数据?
如果是、请通过向 CC3200服务器示例提供一个使用 JSON 格式的 HTTP POST 工作示例来帮助我。
谢谢
维伦达
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢 Kobi 的迅速答复。
这意味着 CC3200服务器示例只接受"Content-Type:application/x-www-form-urlencoded"的数据?
表单的键值大小是否有限制,
示例:键: __sl_P_ULD,值: LED1_OFF
但是,如果我只将密钥编辑为“_sl”,则不会接收到 httpSeverCallback 中断。
谢谢
维伦德拉