This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:如何使用 JSON 数据从 WebClient 或 postman 应用程序向 HTTP 服务器示例代码执行 HTTP POST?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/647869/cc3200-how-to-do-http-post-with-json-data-to-the-http-server-example-code-from-a-webclient-or-postman-app

器件型号:CC3200

您好!  

CC3200 SDK 中的 HTTP 服务示例代码是否支持以 JSON 格式接收数据?

如果是、请通过向 CC3200服务器示例提供一个使用 JSON 格式的 HTTP POST 工作示例来帮助我。

谢谢

维伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Virenda:

    CC3200 SDK 包含 JSMN json 解析器。 它主要由 http_client 使用(请参阅 http_client 示例)。
    在服务器端、CC3200使用令牌概念来获取(GET)或设置(Put)动态内容。
    它不是为这种情况而设计的、但令牌值可以包含 json 字符串。 在这种情况下、JSMN 库可用于解析它。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kobi 的迅速答复。

    这意味着 CC3200服务器示例只接受"Content-Type:application/x-www-form-urlencoded"的数据?

    表单的键值大小是否有限制,  

    示例:键: __sl_P_ULD,值: LED1_OFF

    但是,如果我只将密钥编辑为“_sl”,则不会接收到 httpSeverCallback 中断。

    谢谢  

    维伦德拉