This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:我想知道 Uniflash 中 CC3220S 的"常规"、"系统设置"的用法

Guru**** 2585805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/638725/cc3220s-launchxl-i-want-to-know-the-usage-of-general-system-settings-in-uniflash-for-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3120

下图中的哪个文档可以指导常规设置和系统设置的使用?

其中   仅介绍文件的使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaozhong -

    这是一个好问题-

    一般而言- CC3120和 CC3220的 UniFlash 指南会向您展示这一点。

    在第10页上、它显示了连接后的部分屏幕、并描述了屏幕的中间部分。

    基本上、在您连接后、您将看到器件是如何设置的、您可以在此处进行一些直观的更改。

    现在、您在对讲机设置上提出了一个好问题-如果您单击那里-您将看到对讲机在功率级别和校准模式方面设置的内容。

    这也是直观的屏幕、在上面、您可以看到默认情况下功率级别设置为最大值、校准模式默认设置为触发模式

    校准在 NWP 手册中有介绍、此手册   位于第69页

    但我想您有一个要点-我们将更新文档(Uniflash 指南)、其中包含一些链接和更好的描述  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Josh

    感谢你的答复。

    对于下图中的密钥源文件名、它是什么角色?如何使用?

    对于下面的设置、如何在代码中使用 Device Name:mysimplelink;对于连接策略、我在代码中设置了它们、这里的设置将在哪个位置使用它?

    下面的最后一张图片是关于网络应用程序的信息、我的代码中未使用的所有这些设置、是否可以取消选中它们?

    为什么这些设置不能清楚地介绍和使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、可以回答我的问题吗?