This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:当我使用 iPhone 5S 连接到 mysimplelink-XXXXXXX 时、它会不断询问我密码。

Guru**** 2584305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/637519/cc3220s-launchxl-when-i-connect-with-my-iphone-5s-to-mysimplelink-xxxxxxx-it-keeps-asking-me-for-a-password

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我一直在刷写 OOB 项目和 ZIP 文件、甚至尝试进行配置、但速度有点慢。

现在、尽管我已经完成了重置器件的所有工作、但当我使用 iPhone 5S 连接到 mysimplelink-XXXXXXX 时 、它会要求我输入密码。

我无法输入任何密码、都无法与我建立连接。

所以、我有点卡在这里。

有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1

    ========================================================================================
    开箱即用示例版本:1.00.00.09
    ========================================================================================

    芯片:0x30000018
    MAC:2.0.0.0
    PHY:2.2.0.5
    NWP:3.5.0.0
    ROM:0
    主机:2.0.1.22
    MAC 地址:F0:C7:7f:19:28:81

    ========================================================================================

    [配置任务]上电唤醒
    [NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
    [配置任务]器件作为工作站启动
    [配置任务]无法连接到 AP 或配置文件不存在
    [配置任务]检测到的器件是 CC3220RS
    [NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
    [配置任务]器件配置为默认状态
    [配置任务]器件以 AP 角色启动
    [NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
    [配置任务]主机驱动程序版本:2.0.1.22
    [配置任务]构建版本3.5.0.31.2.0.2.0.2.2.0.5
    [配置任务]在模式2中启动配置-[配置任务](0 = AP、1 = SC、2 = AP+SC)
    [配置任务]配置已启动。 正在等待配置..!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请注意:我已经使用 OOB 软件进入了配置阶段、或者至少我认为我已经完成了。 然后、iPhone simple-link pro 应用程序要求我使用手机的 wifi 重新连接到 mysimplelink- XXXXXX。 这时、它开始向我询问密码、之后没有停止。

    我怀疑我在第一个配置配置中添加了一些内容、或者在 CC3220S-LAUNCHXL 配置完毕后、预计届时会要求输入密码。 事情是、我不知道要给它提供什么密码、也不知道如何真正将器件恢复到 OOB 配置、以便我可以重新开始。

    我已经加载了 RTOS OOB.zip 项目、但仍然需要密码。
    我刚加载了一个网络终端项目、它正在运行/即将启动-我可以连接到 LAN。 是的、但没有帮助。
    我刚刚从 CCS-7.3.0加载了"配置"项目、

    (一
    配置应用程序
    (一



    器件以 AP 角色启动
    [NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1



    ================================================================
    配置示例版本。 01.00.00.10
    ================================================================
    用于安全模式的配置 HttpsServer...
    [配置应用程序] HTTP 服务器已停止
    [配置应用程序] HTTP 服务器已重新启动

    芯片805306392
    MAC 31.2.0.0.0
    PHY 2.2.0.5
    NWP 3.5.0.0
    ROM 0
    主机2.0.1.22
    MAC 地址:F0:C7:7f:19:28:81


    正在启动配置! MODE=2 (0-AP、1-SC、2-AP+SC、3-AP+SC+WAC)

    但是、当我连接到 mysimplelink-XXXXXX 时、我的 iPhone 仍在询问密码。

    当我首次"配置"器件时、必须在器件上写入一些文件、这使得 CC3220S-LANUCHXL 认为它需要密码。

    我是否需要读取整个 OOB 代码以查看发生了什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    请返回 OOB Uniflash 项目、检查以确保 AP 配置设置正确、然后重新刷新:

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    有很多设置。 我想,如果你看最后的图片,我已经在使用它之后,已经创建了一组文件。 如何删除这些文件并返回到实际的 OOB 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以通过使用 UniFlash 将加密设置为无来切换加密、我想为其设置密码、但这不能解决问题。 我甚至有人说、它在某个时候已重置为出厂默认设置、但这并没有解决问题。

    我可以对器件和所有这些器件进行编程、但我无法再对其进行配置、我希望能够再次对其进行编程、以使其更加熟悉。

    发生什么事了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    因此、要清楚一点、即使在将器件重新绑定为在 AP 模式下具有开放安全功能后、您的 iPhone 在尝试连接时仍会询问密码? 当您尝试连接另一部电话时会发生什么情况?

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是的、非常奇怪。 我整天都在和它一起玩。

    因此、当启用 WEP 或 WPA 时、您可以在 WiFi 中看到"锁定"图标、实际上 iPhone 立即要求输入密码。 此时会弹出对话框、显示"Password"(密码)。

    当我以打开模式刷新时、iPhone 上的 Wiki 列表中没有"锁定"图标、选择后、iPhone 会显示为尝试连接、然后会弹出另一个(与上面的对话框不同)对话框、显示" mysimplelink-XXXXXX 需要密码"、 但不需要任何密码。

    正如我说过的、我已经完成了一次配置步骤、甚至在 CCS 终端上看到消息"provisioning completed"。 我使用的是 SmartLink Wifi Pro 应用程序、它在配置后尝试重新连接。 它出现了"Goto your wifi and connected to mysimplink and return the app "对话框、但我在没有上述问题的情况下从未连接过。

    就像在键入时一样、我对 iPhone 执行了完全重置。 它将在我键入时进行配置。 因此,我将尝试稍后连接... CCS7终端已打开,它显示... "配置已停止"。 嗯,我在尝试连接之前会进行 POR ...

    我在等的时候... 我可以通过 Windows 10 Box 连接到 mysimplelink-XXXXX、而无需询问密码、但从那里似乎没有太多我可以做的事情。 它为我的 PC 提供了10.123.45.2的 IP、但不允许我 ping 10.123.45.1、因此我假设 OOB AP 相当有限。

    好的... 我有一个未恢复的新初始化的 iPhone 5S ... 让我们看看会发生什么... POR。 "正在等待配置"

    好的... 太棒了 仍"输入 mysimplelink-XXXXX 的密码"、请参阅随附的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    我有同样的问题,像你一样,无法解决这个问题。

    我禁用了 HTTPS 服务器配置 (HTTPS_ENABLE (0))、并在配置示例中注释了安全 AP 的内容:

    我将关注这个主题、看看你是如何制作的。  我希望在设备出厂前在其上启用 HTTPS。

    谢谢、

    Joe K.

    log_message ("\n\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n================================================= \n\n");
    log_message("供应示例版本。 %s\n\r\n、application_version);
    log_message ("================================================================ \n\n");

    if (HTTPS_ENABLE) //设置为0

    ConfigureHttpsServer();

    ConfigureHttpServerDomain();

    //由于电话上需要密码,请关闭此功能
    #ifdef SECURE_AP
    状态= GetSecureStatus();
    if ((secured_ap_enable)||(status!= secured_ap_enable))
    /*仅当先前和当前的安全 AP 不同或安全 AP 为1*/时才输入

    SetSecuredAP (SECURE_AP_ENABLE);
    if (role_AP =gRole)

    /*重置设备以启动安全 AP */
    sl_Stop (sl_stop_timeout);
    gRole = sl_Start (NULL、NULL、NULL);


    #endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我知道您通过关闭安全性 uhmm 解决了这个问题、"当它不应该出现在那里时"。 我还没有仔细查看代码、因为我对此还有点陌生。 到目前为止、我的想法是进入系统并删除在配置过程中写入的文件、然后查看我是否可以了解已更改/添加的内容并从中找出这些内容。 我会看到我能弄清楚的东西,但我可能会在某个时候开始使用寄存器,因为我了解了这方面的知识,所以,我只是简单地说一下。 感谢您的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在这方面取得了一些进展、最终我感到 NWP 与主机 MCU 是分离的、它是自己做的、具有自己的闪存、很难"交谈"。 我一直在使用 Serial_Wifi 应用程序并发出 at+命令。 是的。

    我想删除所有配置文件、尝试将 NWP 恢复到出厂状态。 我已成功发出 AT+WlanProfileDel=0xFF 命令、但似乎并不是真正需要。

    此外、我似乎无法获取当前配置文件或当前配置文件列表。 我尝试了 AT+WlanProfileGet=0 (1、2、... 等)、但我只会遇到错误。

    是否有更方便的方法来"重置"NWP 或获取有关配置文件的更好信息?

    此外、我在使用 AT+FileOpen 或更具体地说是 AT+FileDelete 命令时遇到问题。 没有乐趣。

    有什么想法吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我已经解决了这个问题。

    简而言之、我认为刷写 Serial-Wifi 并发出"AT+WlanProfileDel=0xFF"命令来删除所有配置文件、然后刷回 OOB 配置、最终会让它感到满意。 我不确定我是否确实删除了任何个人资料、因为我今天早上在不同的网吧上发射了 CC3220、所以旧个人资料的个人资料没有被激活。 当我连接到 mysimplelink-XXXXX 时、我的 iPhone 不再提示输入密码。

    我购买了支持主机模式的外部 Wi-Fi 适配器、并创建了我自己的 Wi-Fi 热点。 然后、我配置 CC3220以连接到该热点(AP)。 我还使用 iPhone 连接到该热点。 配置后、CC3220和我的 iPhone 都加入到同一个网络中、并且能够相互通信。 这在咖啡店不起作用、因为那里的路由器不允许连接到它的设备之间的流量。

    是的、是的。 感谢你的任何帮助。 我无法查看 Jospeh 的代码、因为我设法解决了这个问题。 最重要的是需要在允许在连接的设备之间进行访问的网络中完成配置。