This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3200:IAR、UNIFLASH 和 eneigia

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, ENERGIA, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/745827/compiler-cc3200-iar-uniflash-and-eneigia

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHENERGIA

工具/软件:TI C/C++编译器

三天前、我使用 IAR 将 有关 AP 和 Station 的示例正确下载到我的 LaunchPad。 我还使用 Uniflash 对 Launchpad 进行格式化和编程。

昨天、我像往常一样下载 IAR 提供的 TCP 示例、然后软件弹出一个错误、如下图所示。

SOP=100、那么我想通过 Uniflash 刷写此 Launchpad、但它也会推送错误、如下图所示:

当控制台显示消息 Detecting FTDI for device reset (检测 FTDI 以进行设备重置)时、我按下 Reset (重置)按钮。 但是、此操作对该问题没有用处。

因此、我想使用 Energia 下载一些内置示例、它会弹出错误、如下图所示:

我认为我的 launchpad 的引导加载程序由 Uniflash 修改、但 我只刷写 mcuing.bin 文件。

我想问我如何解决这个问题。 我需要购买新的 cc3200 launchpad。 如果不是、 我会对这个问题做什么。

真诚的心感谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉和

    您是否将器件刷写到生产模式? 在此模式下、JTAG 被锁定、调试被启用。 您将需要将器件重新刷新到开发模式以进行可重用的调试。

    此致、
    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    他谈论 CC3200。 没有什么比 CC3220具有的生产/开发模式更像。 作为第一步、她应该在这里发布跳线设置照片。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、

    是的、让我们看看您的跳线配置。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我在 wlan_station 示例中的跳线设置:

    在发生这些错误之前、该 LaunchPad 很好。 我下载了有关 wlan_station 和 wlan_ap 的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉和

    您是否仍然遇到此问题?

    此致、
    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jhe、

    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。

    此致、
    Michael