主题中讨论的其他器件:CC3200、 UNIFLASH
您好!
我的客户对 WiFi Direct 和 WPA2有疑问。
他们希望使用 WPA2实现 WiFi 直接连接和密码。
根据以下 E2E 主题、WPA2自动用于在 CC3200中建立 P2P 连接。
我想它与 CC3220中的 WiFi Direct 类似。
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/470825/1695584
http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/607995
如果是、客户需要做什么;
- secParams.Type = SL_WLAN_SEC_TYPE_PIN_STACK_PADCK_
或 SL_WLAN_SEC_TYPE_P2P_PIN_DISPLAY
- secParams.Key =“abcdefgh”(密码客户想要使用)
然后、WPA2将用于实现 Wifi 直接连接。
对吧? 我们是否可以为 sec.Params.Key 使用非数值?
谢谢、此致、
Kot