This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:WiFi Direct 和 WPA2

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/751241/cc3220moda-wifi-direct-and-wpa2

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3200UNIFLASH

您好!

我的客户对 WiFi Direct 和 WPA2有疑问。
他们希望使用 WPA2实现 WiFi 直接连接和密码。

根据以下 E2E 主题、WPA2自动用于在 CC3200中建立 P2P 连接。
我想它与 CC3220中的 WiFi Direct 类似。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/470825/1695584

http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/607995

如果是、客户需要做什么;
- secParams.Type = SL_WLAN_SEC_TYPE_PIN_STACK_PADCK_
或 SL_WLAN_SEC_TYPE_P2P_PIN_DISPLAY
- secParams.Key =“abcdefgh”(密码客户想要使用)

然后、WPA2将用于实现 Wifi 直接连接。
对吧? 我们是否可以为 sec.Params.Key 使用非数值?

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、一旦建立 WiFi 直接连接、就会使用 WPA2。

    我认为关键是数字没有关系。 无论您提供什么、它仍然会存储为1和0。 只需确保客户将其键盘输入编码为预期的任何键值。

    -Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。
    客户正在检查此项。
    请稍等片刻。

    谢谢、此致、
    Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    很抱歉,答复被推迟了。
    我在这个话题上问 Kot 一个问题。

    我正在使用 Cloud_OTA 示例测试项目。
    遗憾的是、无法在示例项目中确认您和 Kot 建议的方法。
    但是、我认为可以在 UniFlash 设置屏幕上的"DevelopmentMode - AP & Wi - Fi Directory Group Owner WLAN Configurations"中设置安全性和密码、不是吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定问题是什么。 您是否已获得 WiFi Direct 工作并想知道键盘安全功能是否支持非数字? 我看不出您之前的问题与原始问题有何关系。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰苏先生

    我要问的第一个问题是在访问中首次连接智能手机和 CC 3220时的状态。
    由于默认情况下 CC3220此时处于打开状态、因此我询问了如何更改为 WPA 2。
    我是否误解了如何使用"Wi-Fi Direct "?
    很抱歉、我让您浪费时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    当客户同意关闭此项目时、让我关闭此项目。

    谢谢、此致、
    Kot