请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
您好,
如果激活了 WL8 AP 模式且蓝牙为从模式 ,则另一个设备将难以扫描或连接 WL8蓝牙。
如果仅 启用蓝牙 ,则一切都可以正常工作。
有人对此问题有任何建议吗?
[器件信息]
设备: imx6ul
操作系统:Linux 内核3.3
驱动程序:R8.7_SP3
固件: 版本8.9.0.0.79
BT 固件:Service Pack 4.3
郭南