This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:WL1831 WiFi &放大器;BT 共存问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/749196/linux-wl1831-wifi-bt-coex-issue

工具/软件:Linux

您好,

如果激活了 WL8 AP 模式且蓝牙为从模式 ,则另一个设备将难以扫描或连接 WL8蓝牙。

如果仅 启用蓝牙 ,则一切都可以正常工作。

有人对此问题有任何建议吗?  

[器件信息]

设备: imx6ul

操作系统:Linux 内核3.3

驱动程序:R8.7_SP3

固件: 版本8.9.0.0.79

BT 固件:Service Pack 4.3

郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    您能否为这两种情况提供蓝牙固件日志?

    记录器用户指南:  

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Vihang

    请参阅随附的文件。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../wifi_5F00_bt_5F00_firmware_5F00_log_5F00_20181204.7z

    郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有此问题的更新?
    我们需要 TI 的帮助。
    谢谢。


    郭南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang 您好:

    您是否可以帮助检查 Nathan 附加的 FW 日志中为什么有如此多的此类日志?

    => SG_IMP_BT_All_Links_Disconnected

    谢谢。

    BR RIO

    0 0 SOFT_Gemini_30_bt_interface.c:310 1 SoftGemini_BtIPChangeOperationModeNotification BT_IP_switched_on COEX_state:COEX_operation_enabled_mode topInfo.PGInfo 2.
    0 0 SOFT_Gemini_30_bt_interface.c:339 1 SoftGemini_BtIPChangeOperationModeNotification BT_IP_CHANGEBt 状态1源32 (0 - WLAN、其他- bt) SG 1可能触发 BT_PEER
    0 0 SOFT_Gemini_30_bt_interface.c:339 1 SoftGemini_BtIPChangeOperationModeNotification BT_IP_CHANGEBt 状态1源0 (0 - WLAN、其他- bt) SG 1可能触发 BT_PEER
    0 0 SOFT_Gemini_30_ACTIVE_manager.c:865 1 IntSgActMgrBtScbHandling SG_IMP_BT_All_Links_Disconnected