This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:如何关闭 TCP 端口

Guru**** 2585465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3200, ENERGIA, UNIFLASH, CC3100, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/749558/cc3100-how-to-close-tcp-ports

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:CC3120ENERGIACC3200UNIFLASH

大家好,  

我正在进行安全性测试、并找到 TCP 6666、6667、6668、6669端口。   打开。

请 如何关闭它们?   

请给我详细信息吗?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    您在主机 MCU 上运行了什么应用? 您能否提供有关测试设置的更多信息?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,
    这是一个 Web 服务器,我正在使用外部工具进行测试,以查看打开的端口等。
    此致
    Calro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Calro、

    真有意思。 我希望您不会在主机代码中打开该端口、对吧? 我希望您已在器件中上传最新的 ServicePack、对吧?
    不幸的是、我现在不能在我的身边检查这个问题。 我检查了 CC3220/CC3120、但没有看到类似的行为。 请等待应用团队的人员回答。

    BTW... 查看 Wireshark 日志可能会很有趣。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jan
    谢谢你
    I m on CC3100MODR1,Simplelink V1.0.1.11,端口50000上的专有插座。
    端口6666、6667、6668、6669处于打开状态,但无法在手册中找到信息,也无法清除如何关闭它们
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我使用 Energia IDE 的 CC3200 + SP 1.0.1.11-2.10.0.0 + WiFi Web 服务器示例完成测试、但无法重现问题。 说明的端口已正确关闭。

    我的测试设置:

    • 我通过 Uniflash 软件格式化了 sFlash、ServicePack 已上传
    • Energia 的示例已上传到 sFlash 中
    • 通过 telnet 测试了打开的端口,并通过 Wireshark 监听了通信
    • 测试时、我使用了 CC3200。 它具有与 CC3100相同的 WiFi 子系统。

    Wireshark 的屏幕截图:

    您能否尝试格式化 sFlash、上传 ServicePack 并使用主机重新测试?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,
    在 S CC3100SDK_1.3.0上,我认为没有安装 Service Pack。
    这就是我在 simplelink.h 上得到的:

    /********* /
    针对主机驱动程序版本的/*宏声明 *
    /********* /
    #define SL_DRIVER_VERSION "1.0.1.11"
    define SL_MAJOR VERSION_NUM 1L
    define SL_MINOR VERSION_NUM 0L
    define SL_VERSION_NUM 1L
    define SL_SUB_VERSION_NUM 11升

    无论如何、关闭不需要的端口是一种不错的方法
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    模块内固件的版本(Service Pack 版本)您可以通过 API sl_DevGet ()/sl_device_General_version/获得。

    在 CC3100 sFlash 中安装最新的 ServicePack 非常重要。 如果没有它、CC31xx/C32xx 可能容易受到某些安全威胁(例如 KRACK 漏洞)的影响、并受到错误的影响。 CC3100芯片内的固件位于 ROM 中。 ServicePack 是一种可以修补该固件的方法。

    BTW。 您为何要调查 CC3100? 更好的方法是使用 CC3120。 CC3x20器件是更好的器件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,
    好的,让我仔细检查一下。
    我必须继续使用 CC3100,因为项目早已启动,并且无法更改 BOM。
    我需要确认如何关闭以前的港口,感恩节后等待团队回来
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    请告诉我您在设备中上传了什么版本的 ServicePack。 我可以使用 CC3200重新测试。 我不知道 CC3200 (CC3100)中 NWP 处的任何开放端口(不包括 NetApps)(NWP HTTP 服务器、mDNS、DNS+DHCP、用于 AP 模式)。 此外、Wireshark 日志还可以提供正在发生的情况的线索。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,
    使用的 SDK 与我之前的 POST 相同,未安装 Service Pack。
    在本例中,您是否看到问题?
    是否有关闭上述端口的命令? 这在任何情况下都可能有用
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    通常、使用不带 ServicePack 的 CC31xx/CC32xx 器件是一个非常糟糕的主意。 绝对不建议这样做。 没有这样的 API 可用于此目的。
    是的、我在没有 ServicePack 的情况下测试了 CC3200、但未显示问题。

    请使用 Wireshark 确定正在进行的操作。 我不相信在您的情况下端口已打开。 Wireshark 日志可以为我们提供线索。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,
    我了解您对 Service Pack 的看法。 让我仔细检查。
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,
    你是对的!
    端口已关闭这是 PC 端用于测试的问题,提到的端口已在 PC 端过滤掉,并且我错误地检测到
    非常感谢
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    很高兴听到您能够解决问题。

    1月