Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3200, ENERGIA, UNIFLASH, CC3100, CC3100SDK
主题中讨论的其他器件:CC3120、 ENERGIA、 CC3200、 UNIFLASH、
大家好,
我正在进行安全性测试、并找到 TCP 6666、6667、6668、6669端口。 打开。
请 如何关闭它们?
请给我详细信息吗?
谢谢你
此致
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Carlo、
我使用 Energia IDE 的 CC3200 + SP 1.0.1.11-2.10.0.0 + WiFi Web 服务器示例完成测试、但无法重现问题。 说明的端口已正确关闭。
我的测试设置:
Wireshark 的屏幕截图:
您能否尝试格式化 sFlash、上传 ServicePack 并使用主机重新测试?
1月
您好、Carlo、
模块内固件的版本(Service Pack 版本)您可以通过 API sl_DevGet ()/sl_device_General_version/获得。
在 CC3100 sFlash 中安装最新的 ServicePack 非常重要。 如果没有它、CC31xx/C32xx 可能容易受到某些安全威胁(例如 KRACK 漏洞)的影响、并受到错误的影响。 CC3100芯片内的固件位于 ROM 中。 ServicePack 是一种可以修补该固件的方法。
BTW。 您为何要调查 CC3100? 更好的方法是使用 CC3120。 CC3x20器件是更好的器件。
1月