请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD 在移动应用中、激活所有服务以查找新器件:mDNS、Ping (广播)和 UDPserver 后、我们无法获取简单链路器件的 IP 地址、因此无法继续移动。 我们将遵循 AP 配置模式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在移动应用中、激活所有服务以查找新器件:mDNS、Ping (广播)和 UDPserver 后、我们无法获取简单链路器件的 IP 地址、因此无法继续移动。 我们将遵循 AP 配置模式。
我们不使用 TI 应用、而是使用 SWRA513文档附录 A 中提到的 API
主机平台:Simplelink
操作系统:Android
模块供应商:TI
我不知道 WiLink 版本、如果我进行 AM API 调用以获取器件版本、则会显示"未知"。 在某些器件中、我们得到 R2。 我们没有任何 Wireshark 日志。
[已编辑]:根据 SWRA513的第16页上的 AP 配置逻辑、网络子系统应触发可在主机读取的事件、但当我从移动应用程序成功调用 API 时、我不会收到任何此类事件。 这可能是配置失败的原因。