This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:Android AP 配置模式未按预期工作

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/750769/cc3220mod-android-ap-provisioning-mode-not-working-as-expected

器件型号:CC3220MOD

在移动应用中、激活所有服务以查找新器件:mDNS、Ping (广播)和 UDPserver 后、我们无法获取简单链路器件的 IP 地址、因此无法继续移动。 我们将遵循 AP 配置模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajdeep、

    您是否尝试过按照我们的 AP 配置教程进行操作?

    将介绍使 AP 配置正常工作的所有步骤。

    此致、

    耶稣潘塔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不使用 TI 应用、而是使用 SWRA513文档附录 A 中提到的 API

    主机平台:Simplelink

    操作系统:Android

    模块供应商:TI

    我不知道 WiLink 版本、如果我进行 AM API 调用以获取器件版本、则会显示"未知"。 在某些器件中、我们得到 R2。 我们没有任何 Wireshark 日志。

    [已编辑]:根据 SWRA513的第16页上的 AP 配置逻辑、网络子系统应触发可在主机读取的事件、但当我从移动应用程序成功调用 API 时、我不会收到任何此类事件。 这可能是配置失败的原因。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这只涉及使用 TI 应用。 我们使用的是 TI API、而不是应用。 我也在这个主题上写了其他详细信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajdeep、

    我建议您尝试运行我们的 AP 配置示例、以确保您的器件正常工作。 完成后、如果一切正常、我建议您在实施自己版本的 AP 配置时使用我们的 AP 配置示例作为参考。

    当您的手机将 AP 凭证发送到 CC3220时、CC3220应使用该凭证连接到 AP、然后该 AP 将触发网络应用事件处理程序、您可以在其中获取分配给 SimpleLink 器件的 IP 地址。

    -Jesu