器件型号:CC3220
您好!
当运行在 while (1)循环中且没有任何"睡眠"延迟时、我想检查实际 ADC 转换率。 在我的测试用例中、"adc_converf"是 while (1)循环中的唯一操作。 我创建了一个测试电路来监控 ADC 测量的周期性。
测试电路包含一个输出电阻较高的电阻分压器、输出电压为1.1V、电源电压为3.3V:
VOUT = 3.3V *[100k /(100k + 200k)]= 1.1V
我将 Vout 连接到 ADC 输入。 但是、我不会在 Vout 上添加任何电容、这样我就可以在将 Vout 连接到 ADC 输入时看到电荷共享效应。 随着测量以及电荷共享的周期性发生、我的目的是通过监控示波器上的 Vout 波形来测量 ADC 测量的周期性。
我的预期是16秒、但实际上大约是2秒。
这是预期吗?
谢谢、
David