This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:与 IWR1642连接时出现问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/750272/cc3220-trouble-interfacing-with-iwr1642

器件型号:CC3220

我正在尝试使用计算机中的 CC3220以无线方式连接到 IWR1642。 是否有说明如何执行此操作的用户指南? 如果不是、是否有简单的解释说明可以如何连接这两个组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、此特定器件没有特定的参考设计或示例。

    查看其外设、您可以使用 SPI 或 UART 在两个 MCU 之间进行连接并实现通信。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供更多具体信息、说明我能够做到这一点的具体程度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 SDK 在示例目录下包含基本示例、如 spimaster 和 spislave、用于向您展示如何配置 SPI 驱动程序。 与 usrt 相同(具有和不具有 DMA)。 这些位于 drivers 目录下。 SDK 中还有更复杂项目的演示目录、但没有特定的 SPI 演示(您有 UART 的 serial_wifi 演示)。

    您需要根据其他连接的对等设备配置驱动程序。

    此致、

    Shlomi