请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
我正在尝试使用计算机中的 CC3220以无线方式连接到 IWR1642。 是否有说明如何执行此操作的用户指南? 如果不是、是否有简单的解释说明可以如何连接这两个组件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:CC3220
我正在尝试使用计算机中的 CC3220以无线方式连接到 IWR1642。 是否有说明如何执行此操作的用户指南? 如果不是、是否有简单的解释说明可以如何连接这两个组件?
您好!
该 SDK 在示例目录下包含基本示例、如 spimaster 和 spislave、用于向您展示如何配置 SPI 驱动程序。 与 usrt 相同(具有和不具有 DMA)。 这些位于 drivers 目录下。 SDK 中还有更复杂项目的演示目录、但没有特定的 SPI 演示(您有 UART 的 serial_wifi 演示)。
您需要根据其他连接的对等设备配置驱动程序。
此致、
Shlomi