Thread 中讨论的其他器件:WL1837、 AM4376、 WL18XX-BT-SP
工具/软件:Linux
大家好、
我们开发了基于 wl1837的定制板来连接 AM4376。
在连接 am4376之前、我想测试板。
我介绍了硬件集成模块。
我对使用 TI 无线工具测试 wl1837有以下了解。
如果有问题、请纠正我的理解。
我们可以使用无线工具测试独立的 wl1837板。 不需要与 AM4376/嵌入式目标板连接。
2.测试 WL1937的蓝牙部分
电路板上电
使用串口转 USB 电缆将 UART 引脚(RXD、TXD、CTS、RTS)连接到 PC
将 BL_EN 引脚置为高电平。 这将调用 wl1837的内部固件
连接 HCI 测试仪并设置波特率- 115200、数据位- 8、停止位-1、奇偶校验-无、流程控制-硬件。 在此端口上、
发送基本 HCI 命令(BD 地址)以验证连通性。
3.测试 WL1837的 Wi-Fi 部分
-使用10K 电阻器将 WLAN_IRQ 引脚上拉至1.8V
-使用串行转 USB 电缆将 GPIO 1、2引脚(GPIO1用作 TX、GPIO2用作 RX)连接到 PC
-为电路板加电
-我们可以将 RTTT 工具与此串行端口配合使用
在 Windows 机器上安装其它任何(驱动程序、脚本)以及 TI 提供的用于测试/校准的无线工具吗?
此致、
Dhananjay Patil